DOCA0191ZH–05

QR 代码

在智能手机运行 QR 读码器且连接到互联网的情况下,扫描 TeSys Giga 系列 设备正面的 QR 代码时,会显示 Go2SE 登录页 登录页。登录页显示了一些设备相关信息,以及菜单列表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?