DOCA0191ZH–05

脱扣等级设置和接地故障激活

使用同一旋转开关来:

  • 设置热过载保护的脱扣等级。

  • 启用或禁用接地故障保护。

接地故障保护被启用,热过载脱扣等级设置为 10E。

接地故障保护被禁用,热过载脱扣等级设置为 10E。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?