DOCA0191ZH–05

概述

TeSys Protect-Giga 电子过载继电器 是带热记忆功能的自供电电子热过载继电器。它们设计用于保护 50/60 Hz 三相或单相异步电机。

TeSys Giga 过载继电器可以直接安装在相同尺寸的 TeSys Giga 接触器上,或者也可以独立安装。

过载继电器 提供以下基于电流的保护功能:

  • 热过载保护

  • 接地故障保护

  • 相不平衡保护

  • 失相保护

过载继电器 不兼容直流电机保护。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?