热过载保护
概述
热过载保护用于依据 IEC 60947-4-1 标准保护异步电机免受热过载的影响。
热过载保护可用于保护:
-
三相 IE1、IE2、IE3 和 IE4 异步电机。
-
单相异步电机。
热过载状况导致电机过热。热过载状况出现在:
-
启动时间过长的启动阶段,或者发生失速的时候。
-
运行期间,如果存在堵转或导致电机电流异常增大的任何状况。
有关单相电机保护的更多信息,请参阅单相电机应用。
工作
过载继电器 连续计算电机的热状态和热容量。
-
当电机已用热容量超过 90% 时:过载继电器 上的 Alarm LED 为橙色灯常亮,指示电机正接近热过载。如果不采取措施来解决热过载,电机将很快停止。当已用热容量低于 80% 时,过载继电器 清除热过载报警。
-
当电机已用热容量超过 100% 时:热过载保护触发脱扣,辅助触点的状态发生改变。
设置
热过载保护的设置为 Ir/FLA 阈值和脱扣等级。
-
Ir/FLA 阈值
Ir/FLA 阈值对应于电机额定电流或满载电流,可通过 64 位旋转开关进行调整。
下表列出了 Ir/FLA 阈值的设置范围:
商业型号
Ir/FLA 设置范围
LR9G115C
28-115 A
LR9G225C
57-225 A
LR9G500C
125-500 A
LR9G630C
160-630 A
-
脱扣等级
脱扣等级允许根据应用调整热过载保护的脱扣时间。脱扣等级遵照 IEC 60947-4-1 标准的定义。脱扣等级可通过旋转开关选择。
下表根据所选择的脱扣等级给出了相应的脱扣时间 (Tp):
负载中的电流
5E 级
10E 级
20E 级
30E 级
7.2 x Ir
3 秒 < Tp ≤ 5 秒
5 秒 < Tp ≤ 10 秒
10 秒 < Tp ≤ 20 秒
20 秒 < Tp ≤ 30 秒
脱扣曲线
热过载保护的脱扣曲线指示每个脱扣等级的脱扣时间 (Tp),具体取决于 过载继电器 的电流负载和热状态。这两种状态为冷态和热态:
-
冷态:之前无负载且已用热容量为 0% 时的 过载继电器 热状态。
-
热态:负载电流为设定电流且已用热容量为 75% 时的 过载继电器 热状态。
手动复位
热过载保护可手动复位。有关更多信息,请参阅 脱扣复位。
自动复位
警告 |
|---|
|
意外的设备运行
设置到 AUTO R 之前,应确保电机的自动重启不会引起不安全的状况。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
热过载保护的自动复位可藉由旋转开关来启用或禁用。
启用自动复位后,热过载脱扣将在最多 2 分钟内自动复位。
警告