DOCA0191ZH–05

诊断 LED

下表提供了不同的 LED 指示功能:

LED 指示

诊断指示

诊断功能

触点磨损,请参见 诊断功能

诊断触点磨损

控制电压低于 Ucmin 的 80%,且接触器断开,请参见 诊断功能

欠压

控制电压高于 Ucmax 的 110%,请参见 诊断功能

过压

远程磨损诊断模块未与接触器同步,请参见 诊断功能

远程磨损诊断模块同步

正在执行磨损诊断复位,请参见 开关模块更换

复位远程磨损诊断

检测到控制模块内部故障,请参见 故障排除

内部功能

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?