DOCA0191ZH–05

双接触器换向器

换向应用说明

换向接触器对允许在两个方向上控制三相电机。

它将为电机供电的相序从 UVW 切换为 UWV:

  • 相序为 UVW 时:电机正向旋转。

  • 相序为 UWV 时:电机反向旋转。

两个接触器必须以机械和电气方式联锁,以防止两个接触器同时闭合。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?