DOCA0191ZH–05

接线柱安装

按照以下步骤,将接线柱安装在 接触器过载继电器 的电源端子上。
  1. 将接线柱置于 接触器过载继电器 的电源端子上。
  2. 将螺钉插入接线柱和电源端子,并以适当的扭矩拧紧螺钉。

    接触器 过载继电器

    螺钉类型

    扭矩

    LC1G205-245C

    LR9G115-225C

    艾伦内六角扳手

    18±1.8 N•m

    LC1G300-475C

    LR9G500C

    内六角扳手

    35±3.5 N•m

    LC1G620C

    LR9G630C

    内六角扳手

    58±5.8 N•m

    注: 您也可以安装两个用于电源连接的接线柱。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?