DOCA0191ZH–05

TeSys Giga 接触器 装配,TeSys Giga 过载继电器单独安装

概述

安装底座用于在 接触器 下方单独安装过载继电器,以对齐接触器和过载继电器的电源连接,从而允许在接触器和过载继电器之间使用直接线柱进行连接。

描述

安装底座型号

用于将 LR9G115-225CLC1G205-245C 对齐的安装底座

LA9G3650

用于将 LR9G500CLC1G300C 对齐的安装底座

LA9G3651

用于将 LR9G500CLC1G410–475C 对齐的安装底座

LA9G3652

用于将 LR9G630CLC1G620C 对齐的安装底座

LA9G3653

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?