DOCA0191ZH–05

在接触器上安装相间隔板

  1. 根据接触器额定值,参见相间隔板上显示的方向,以将其插入接触器电源端子。
  2. 在接触器的电源端子上以适当的方向插入相间隔板。
  3. 向内推相间隔板,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?