符合 IEC 使用类别的负载
下表所示的负载与 IEC AC-1 使用类别的 3 极兼容,并。
|
3P 接触器 |
IEC AC-1 使用类别 最大电流 (θ ≤ 40 °C) |
IEC AC-1 使用类别 最大电流 (θ ≤ 60 °C) |
|
LC1G205●●●C |
305 A |
275 A |
|
LC1G245●●●C |
330 A |
300 A |
|
LC1G300●●●C |
440 A |
400 A |
|
LC1G410●●●C |
550 A |
500 A |
|
LC1G475●●●C |
700 A |
600 A |
|
LC1G620●●●C |
1050 A |
800 A |