接地故障保护
概述
接地故障保护用于依据 IEC 60947-4-1 标准保护异步电机免受接地故障的影响。
接地故障保护可用于保护三相 IE1、IE2、IE3 和 IE4 异步电机。
当由于振动或湿气导致负载电路上的绝缘层脱落时,将发生接地故障。
工作
过载继电器 连续计算接地电流 Ig。当接地电流 Ig 在 10 毫秒以上的时间内持续超过 Ir/FLA 阈值时,过载继电器 将脱扣。
设置
下表显示了用于启用或禁用接地故障保护的旋转开关的位置。
手动复位
接地故障保护只能手动复位。有关更多信息,请参阅 脱扣复位。