DOCA0191ZH–05

RDM 模块安装和接线

安装远程诊断 Modbus 模块

  1. 按下接触器顶盖上的按钮。

  2. 取下盖子。妥善保管,以备将来使用。

  3. 将 RDM 模块放在接触器顶部,然后向内推,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。

    注: 确保 RDM 模块沿着两个插槽安装。
  4. 连接电缆,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。

拆除远程诊断 Modbus 模块

  1. 按住插头侧面的按钮。

  2. 拔出插头。

  3. 拨动解锁触发器。

  4. 向外拉动以拆除 RDM 模块。

  5. 放回顶盖。

导线连接

  1. 从包装箱中取出端子。

  2. 将导线向内插入端子中。

  3. 用 2.5 毫米平头螺丝刀以正确的扭矩 (0.2 N.m) 拧紧螺钉。

  4. 将端子插入 RDM 模块。

  5. 以正确的扭矩 (0.2 N.m) 拧紧螺钉。

导线拆除

  1. 拧松螺钉,用 2.5 毫米平头螺丝刀以正确的扭矩 (0.2 N.m) 将导线从端子上松开。

  2. 将导线从端子中拉出。

接线图

  • 使用屏蔽双绞线 Modbus 电缆减少辐射发射并增强对外部电磁干扰的屏蔽。

  • 当 RDM 模块连接至 Modbus 网络末端时,必须将一个 120 Ω 并联电阻连接到 D0-D1。

  • Modbus 电缆的最大非屏蔽长度为 30 毫米。

菊花链拓扑中的 Modbus 接线

从第一个 PLC 到最后一个 RDM 模块的 Modbus 电缆的最大连接长度为 15 米。建议菊花链中连接的 RDM 模块数不超过 6 个,以便实现及时且迅速的通讯。菊花链中 RDM 模块的最大数量为 99。

接线特性

电缆类型

剥皮长度

导线数

章节

实心电缆

6-7 mm

1 条导线,不带电缆端

0.14-1.5 mm²

2 条导线,带合适的双端头

0.14-0.5 mm²

柔性电缆

 

1 条导线,带合适的电缆端或套管

0.25-0.5 mm²

2 条导线,带合适的双套管

0.5 mm²

Modbus 电缆(屏蔽双绞线电缆)

6-7 mm

-

0.14-1.5 mm²

注:
  • 请勿使用不带电缆端或套管的柔性电缆。

  • 安装通信接线时,请遵守美国国家电气规程和当地法规。

有关 Modbus 接线和应用的更多信息,请参阅 modbus.org 上的“《MODBUS 串行线路规格和实施指南》V1.1”。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.