DOCA0191ZH–05

安装带接线柱、接线片或端子加长连接片的端子罩

  1. 在接触器上安装端子罩的后盖,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。
  2. 向内放置和插入接线柱,使其穿过端子罩的后盖。
  3. 将接线片放置并插入接触器的电源端子。
  4. 以适当的扭矩插入并拧紧螺钉。
    接触器

    螺钉类型

    扭矩

    LC1G205-245C

    艾伦内六角扳手

    18±1.8 N•m

    LC1G300-475C

    内六角扳手

    35±3.5 N•m

    LC1G620C

    内六角扳手

    58±5.8 N•m

  5. 安装端子罩的前盖。
  6. 以适当的扭矩插入并拧紧螺钉,以锁定前盖。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?