DOCA0191ZH–05

Go2SE 登录页

简介

在智能手机运行 QR 读码器且连接到互联网的情况下,扫描 TeSys Giga 系列 设备正面的 QR 代码时,会显示 Go2SE 登录页。

登录页显示设备相关信息,以及菜单列表。

登录页描述

可以通过 AndroidiOS 智能手机访问登录页。两者显示的菜单列表相同,但在简介中略有不同。

下图为 android 智能手机上显示的登录页:

A TeSys Giga 系列 设备商业型号

B TeSys Giga 系列 设备类型

C 登录页菜单。详细信息见下文的菜单描述。

D 可下载的应用程序

特性

选择此菜单,即可访问产品说明书,其中包含与 TeSys Giga 系列 设备有关的详细信息。

文档

选择此菜单,即可访问与产品相关的技术文档。

用千里眼管理和维护您的资产

选择此应用程序,即可访问可以通过 AndroidiOS 智能手机下载的千里眼移动应用程序。有关智能手机的兼容性,请查看应用商城。

千里眼优化操作和维护,帮助确保业务连续性,并为服务提供商或设施经理提供分析信息。

千里眼是一种实时协同技术,可通过移动设备和 PC 获得,让管理人员和维护人员能够掌握设施和设备状况。用户之间的信息交换简单且快速。

TeSys Giga 系列 设备上的二维码让管理人员和维护人员能够访问以下自动下载内容:

  • TeSys Giga 系列 设备标识符。

  • 技术文档。

  • TeSys Giga 系列 设备的维护计划。

千里眼让管理人员和维护人员能够访问 TeSys Giga 系列 设备的维护计划。

千里眼通过以下方式帮助维护人员远程诊断问题并高效管理维护:

  • 提供重要资产的相关信息。

  • 发送设备的即时状态和有助于诊断的详细信息。

mySchneider 应用

选择此应用程序,即可访问可以通过 AndroidiOS 智能手机下载的 Schneider Electric 客服移动应用程序 mySchneider 。有关智能手机的兼容性,请查看应用商城。客服应用程序提供了自助说明,并让您轻松获得专家支持和信息。

施耐德电气防伪查询

按照以下步骤,检查防伪码:

  1. 扫描二维码。

    显示接触器的以下登录页,其中包含以下信息。

  2. 单击查看更多

    随后将显示以下页面。

  3. 单击复制图标,复制防伪码,然后单击确定,返回到上一页。

  4. 单击施耐德电气防伪查询

    随后将显示以下页面。

  5. 将防伪码粘贴到防伪码字段中。

  6. 输入客户名称和手机号码。

  7. 验证码字段中输入所显示的验证码。

  8. 单击查询

    如果设备是正版 TeSys Giga 设备,则会显示以下页面。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?