措施
在执行本指南中的任何步骤之前,请阅读并理解以下注意事项。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
预期用途
本指南中所述的产品是低压开关柜,用于工业或商业应用中的工业用途。
本产品的使用必须符合一切适用的安全法律法规、指定的要求和技术参数。
在使用本产品之前,必须对计划的应用执行危险分析和风险评估。必须根据评估结果采取相应的安全相关措施。
由于本产品应作为机器或过程的组成部分来使用,因此必须通过对整个系统的设计来确保人员安全。
本产品必须与规定的电缆和附件一同使用。务必使用原装附件和备件。禁止用于除明确允许的用途之外的任何其他用途,否则可能导致意料之外的危害。
危险