DOCA0191ZH–05

TeSys Giga 接触器 安装在改装底座上

概述

改装底座设计用于使用 TeSys D 接触器将 TeSys Giga 接触器 集成到系统中。在使用新系列 TeSys Giga 接触器 升级系统时,改装底座有助于节省更换和重新安装的时间。底座有三种框架尺寸。

接触器

改装底座

LC1G205-245C

LA9GRFB1

LC1G300-475C

LA9GRFB2

LC1G620C

LA9GRFB3

安装尺寸

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?