DOCA0191ZH–05

电源接线图

注意
高瞬变电流
严格遵循接线图和相序。
若不遵守说明,在从星形连接切换到三角形连接时,可能会导致高瞬变电流。

带热磁断路器和接触器的星三角电机启动器

带热磁断路器、过载继电器和接触器的星三角电机启动器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?