DOCA0191ZH–05

使用卡扣定位脚进行标识

每个 接触器 和过载继电器的正面都有一个卡扣定位脚。定位脚的尺寸为 8 x 18 mm。
注: 可订购备用定位脚,其商业型号为 LA7D903(一套包含 100 个定位脚)。

按照以下步骤,使用定位脚标识设备。

  1. 脱开定位脚,并将其从 接触器 或过载继电器上取下。
  2. 在定位脚上注明 接触器 或过载继电器的标识代码。
  3. 将定位脚卡回 接触器 或过载继电器上。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?