DOCA0191ZH–05

概述

远程诊断 Modbus (RDM) 模块支持 Modbus 通讯和一个数字量输出 (DO)。它用于为接触器(其配备有商业型号以 LSEMC 结尾的控制模块)远程提供诊断指示,其中包括:

  • 主触点磨损诊断

  • 线圈过热

  • 线圈过压和欠压

  • 控制模块内部故障

  • 接触器操作次数

它可以记录最近五个诊断事件。请参阅 诊断功能

下表显示了 RDM 模块与接触器及控制模块的兼容性:

接触器

控制模块

RDM 模块型号

LC1G205-245LSEMC

LX1G3QLSEMC

LA9GRDMD

LC1G300LSEMC

LX1G3RLSEMC

LA9GRDMD

LC1G410-475LSEMC

LX1G3SLSEMC

LA9GRDMD

LC1G620LSEMC

LX1G3TLSEMC

LA9GRDMD

硬件描述

Label

描述

A

用于连接到接触器的插头

B

解锁触发器

C

用于数字量输出、RDM 电源和 Modbus 通讯端口的端子块

D

LED 指示灯

E

Modbus 地址十位设置旋钮

F

Modbus 地址个位设置旋钮

G

波特率和奇偶校验设置旋钮

LED 指示灯

LED 状态

颜色

指示

亮起

绿色

RDM 模块加电后的初始空闲状态。未接收到请求。

橙色

RDM 模块已通电且检测到 Modbus 错误。有关详细信息,请参阅 故障排除

红色

RDM 模块未通电,且检测到 Modbus错误。有关详细信息,请参阅 故障排除

闪烁

绿色和橙色

RDM 模块已通电,Modbus 通讯正在正确无误地进行。

如果返回 Modbus 异常代码,请参见 故障排除 以了解更多详情。

熄灭

-

RDM 模块已断电。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.