DOCA0191ZH–05

设备的物理安全

以下是安装设备时应牢记的重要物理安全要点:

对于被业内视为安全风险的 Modbus-RTU 附件,建议采用物理安全措施(如专用管道)来保护通讯电缆免遭未经授权的使用、通讯中断、数据泄漏和篡改等。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.