DOCA0191ZH–05

在板上安装 LC1G205-245C 接触器

按照以下步骤将 LC1G205-245C 接触器 安装到板上。

  1. 在板上钻 4 个孔。孔直径:4.5 至 6 mm。

  2. 沿对角线在板上插入两个短螺钉 (A),并用 PZ2 螺丝刀以适当的扭矩拧紧螺钉。

  3. 接触器 置于短螺钉头上。

  4. 将两个长螺钉 (B) 沿对角线穿过 接触器 ,并以适当的扭矩拧紧。

接触器

G

J

螺钉

LC1G205-245C

35 mm

166 mm

M5

注: 接触器 随附有四个带螺母和垫圈的螺钉。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?