DOCA0191ZH–05

接线注意事项

在对设备接线之前,请阅读并理解以下注意事项。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462、NOM 029-STPS 或相应当地标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在该设备上作业之前,请先关闭该设备的所有电源。
  • 操作此设备和任何关联产品时,只能使用指定电压。
  • 电源线路必须按照当地和国家法规要求进行接线和保护。
  • 注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

警告
火灾危险
  • 仅为设备使用具有指定线规的接线,并遵守接线要求。
  • 以指定的扭矩值紧固接头。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

警告
意外的设备运行
始终单独布设低电平控制线和电源线。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?