DOCA0191ZH–05

辅助触点模块

概述

辅助触点模块可指示接触器状态。它用于远程可视信号、报警、电气联锁和根据需要激活继电器。辅助触点端子采用螺钉 技术。

根据触点布置方式,辅助触点模块有两种类型:

  • 1 个 NO 触点 + 1 个 NC 触点: LAG8N11LAG8N11P,具有不同的端子标识。每个接触器出厂时在接触器右侧安装有一个 LAG8N11P

  • 2 个 NO 触点: LAG8N20LAG8N20P,具有不同的端子标识。

NC 辅助触点根据 IEC 60947-4-1 附录 F 的要求,反映主极触点。NO 和 NC 辅助触点根据 IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 附录 L 的要求,进行机械连接。

一个接触器上最多可以安装四个辅助触点模块。辅助触点模块的所有组合都可实现,每侧最多 2 个。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.