阈值
|
描述 |
设置 |
缺省设置 |
调整范围 |
备注 |
|---|---|---|---|---|
|
电压 |
释放值差(欠压和过压) |
10% |
4 -> 20% |
步长 2% |
|
吸合值差 |
释放值差的 20% |
固定 |
固定 |
|
|
频率 |
释放值差 |
5% |
2 -> 10% |
步长 1% |
|
吸合值差 |
释放值差的 20% |
固定 |
固定 |
电压传感精度为 1%。
频率传感精度为 0.1%。