欠频
|
字段 |
描述 |
|---|---|
|
缺省值 |
|
|
范围 |
|
|
差值 |
在 Automatic HMI 上,释放值与吸合值之间的差值是固定的,这个差值被设置为频率差值的 20%。 |
|
事件顺序 |
|
|
TransferPacT Automatic 欠频计算示例 |
例如,Fe= 50 Hz,释放 5% = 2.5 Hz, 释放值与吸合值之间的差值 = 2.5 Hz * 20% = 0.5Hz 欠频释放值为 50 Hz + 2.5 Hz = 47.5 Hz 吸合值 = 47.5 Hz + 0.5 Hz = 48 Hz |