DOCA0214ZH-04

消防模式

  • 它是一个紧急停止命令,用于将 ATSE 切换到 OFF 位置。除强制关闭和手柄控制外,所有其他切换模式都将取消。不得存在时间延迟。

  • 信号消失后,将退出消防模式。

  • 如要扩展此功能,需用到附件 TPCDIO10、TPCDIO11、TPCDIO13 或 TPCDIO14。

应用

  • 当发生火灾时,该消防信号可将 ATSE 切换到关闭位置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?