DOCA0214ZH-04

手柄切换模式

  • 手柄或手动切换模式直接从 TSE 激活。它将停用除位置状态(输出和 LED)、电源状态 LED 和报警 LED 之外的控制器控制功能。

  • 不会针对负载卸除和发电机执行任何操作,先前的状态保持不变。

  • 无报警继电器输出。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?