Modbus 寄存器
远程监视 TransferPacT 开关设备所需的主要信息包含于从寄存器 1001 开始的公用寄存器表中。
一个 Modbus 读取请求最多可用于 125 个寄存器。要读取整个寄存器表,必须使用三个 Modbus 读取请求。
强烈建议使用这些公用寄存器来优化响应时间,简化数据使用。
表格格式
寄存器表包含如下各栏:
|
地址 |
寄存器 |
极数 |
R/W |
单位 |
类型 |
范围 |
TA |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
地址:一个十六进制的 16 位寄存器地址。该地址是 Modbus 帧中使用的数据。
-
寄存器:一个十进制的 16 位寄存器号(寄存器 = 地址 + 1)。
-
极数:适用于该寄存器的极数。
-
R/W:寄存器读写状态
-
R:寄存器可通过 Modbus 功能读取
-
W:寄存器可通过 Modbus 功能写入
-
RW:寄存器可通过 Modbus 功能读写
-
RC:寄存器可通过命令接口读取
-
WC:寄存器可通过命令接口写入
-
-
单位:用来表示信息的单位。
-
类型:编码数据类型(参阅下文介绍的数据类型)。
-
范围 :这个变量的允许值,通常是格式允许的一个子集。
-
TA:寄存器适用的 TransferPacT 开关的类型。
-
位:适用于该寄存器的位位置。
-
说明:提供关于寄存器的信息以及相关的限制条件。
TransferPacT 开关设备寄存器
|
地址 |
寄存器 |
极数 |
R/W |
单位 |
类型 |
范围 |
TA |
位 |
描述 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03E8 |
1001 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
开关位置
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EA |
1003 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
正常电源状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EC |
1005 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
备用电源状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
SI 相序错误有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
SI 中性线位置错误有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
3P/4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
2 |
SI 不平衡电压有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
3 |
SI 中性线丢失报警有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
4 |
SI 过压状态有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
5 |
SI 欠压状态有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
6 |
SI 过频状态有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
7 |
SI 欠频状态有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
SI 相序错误
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
SI 中性线位置错误
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
3P/4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
2 |
SI 不平衡电压状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
3 |
SI 中性线丢失报警
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
4 |
SI 过压状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
5 |
SI 欠压状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
6 |
SI 过频状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
7 |
SI 欠频状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
SII 相序错误有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
SII 中性线位置错误有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
3P/4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
2 |
SII 不平衡电压有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
3 |
SII 中性线丢失报警有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
4 |
SII 过压状态有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
5 |
SII 欠压状态有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
6 |
SII 过频状态有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
7 |
SII 欠频状态有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
SII 相序错误
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
SII 中性线位置错误
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
3P/4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
2 |
SII 不平衡电压状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
3 |
SII 中性线丢失报警
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
4 |
SII 过压状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
5 |
SII 欠压状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
6 |
SII 过频状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
7 |
SII 欠频状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x03FC |
1021 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
负载卸除功能支持
|
||||||||||||||||||||
|
0x03FD |
1022 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
负载卸除状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x03FE |
1023 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
发电机组控制状态支持
|
||||||||||||||||||||
|
0x03FF |
1024 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
发电机组控制状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x044B |
1100 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Runtime 模式
|
||||||||||||||||||||
|
0x044F |
1104 |
全部 |
R/W |
秒 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
发电机就绪报警延迟 T10
|
||||||||||||||||||||
|
0x07CF |
2000 |
3P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI VAB
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D1 |
2002 |
3P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI VBC
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D3 |
2004 |
3P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI VCA
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D5 |
2006 |
全部 |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 频率
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D7 |
2008 |
2P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI VAN
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D9 |
2010 |
4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI VBN
|
||||||||||||||||||||
|
0x07DB |
2012 |
4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI VCN
|
||||||||||||||||||||
|
0x07DD |
2014 |
3P/4P |
R |
% |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 电压不平衡率
|
||||||||||||||||||||
|
0x0833 |
2100 |
3P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII VAB
|
||||||||||||||||||||
|
0x0835 |
2102 |
3P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII VBC
|
||||||||||||||||||||
|
0x0837 |
2104 |
3P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII VCA
|
||||||||||||||||||||
|
0x0839 |
2106 |
全部 |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 频率
|
||||||||||||||||||||
|
0x083B |
2108 |
2P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII VAN
|
||||||||||||||||||||
|
0x083D |
2110 |
4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII VBN
|
||||||||||||||||||||
|
0x083F |
2112 |
4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII VCN
|
||||||||||||||||||||
|
0x0841 |
2114 |
3P/4P |
R |
% |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 电压不平衡率
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BB9 |
3002 |
全部 |
R/W |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
电源额定电压
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BBB |
3004 |
全部 |
R/W |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
电源额定频率
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BBD |
3006 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
电源中性线位置
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC1 |
3010 |
全部 |
R/W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
启用异常频率切换
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC2 |
3011 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 欠频启动/释放百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC4 |
3013 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 欠频复位/吸合百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC6 |
3015 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 欠频启动/释放百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC8 |
3017 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 欠频复位/吸合百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BCA |
3019 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 过频启动/释放百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BCC |
3021 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 过频复位/吸合百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BCE |
3023 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 过频启动/释放百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD0 |
3025 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 过频复位/吸合百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD3 |
3028 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 欠压启动/释放百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD5 |
3030 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 欠压复位/吸合百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD7 |
3032 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 欠压启动/释放百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD9 |
3034 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 欠压复位/吸合百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BDB |
3036 |
全部 |
R/W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
启用过压切换
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BDC |
3037 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 过压启动/释放百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BDE |
3039 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 过欠压复位/吸合百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE0 |
3041 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 过压启动/释放百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE2 |
3043 |
全部 |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 过欠压复位/吸合百分比阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE4 |
3045 |
3P/4P |
R/W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
启用电压不平衡
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE5 |
3046 |
3P/4P |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 不平衡阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE7 |
3048 |
3P/4P |
R/W |
数字 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 不平衡阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE9 |
3050 |
4P |
R/W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
启用相序警告
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BEA |
3051 |
4P |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
电源相序
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BEF |
3056 |
全部 |
R/W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
电源优先级
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF0 |
3057 |
全部 |
R/W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
电源使用
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF1 |
3058 |
全部 |
R/W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
自动切换模式
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF2 |
3059 |
全部 |
R/W |
秒 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
N 切换至 A 时的切换确认延迟 T2
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF4 |
3061 |
全部 |
R/W |
秒 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
A 切换至 N 时的切换确认延迟 T6
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF6 |
3063 |
全部 |
R/W |
秒 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
OFF 位置切换延迟 T4
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF8 |
3065 |
全部 |
R/W |
秒 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
发电机启动延迟 T7
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFA |
3067 |
全部 |
R/W |
秒 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
发电机停止延迟 T9
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFC |
3069 |
全部 |
R/W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
启用发电机组启动失败警告
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFD |
3070 |
4P |
R/W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
启用中性线位置错误警告
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFE |
3071 |
4P |
R/W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
启用中性线丢失警告
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFF |
3072 |
全部 |
R/W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
有载测试定时器 T13 时限
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C00 |
3073 |
全部 |
R/W |
秒 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
有载测试定时器 T13 时间周期
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C02 |
3075 |
全部 |
R/W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
空载测试定时器 T14 时限
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C03 |
3076 |
全部 |
R/W |
秒 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
空载测试定时器 T14 时间周期
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C05 |
3078 |
全部 |
R/W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
依据 DI 测试模块配置的测试类型
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C1B |
3100 |
全部 |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 欠频启动/释放阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C1D |
3102 |
全部 |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 欠频复位/吸合阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C1F |
3104 |
全部 |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 欠频启动/释放阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C21 |
3106 |
全部 |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 欠频复位/吸合阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C23 |
3108 |
全部 |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 过频启动/释放阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C25 |
3110 |
全部 |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 过频复位/吸合阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C27 |
3112 |
全部 |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 过频启动/释放阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C29 |
3114 |
全部 |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 过频复位/吸合阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C2B |
3116 |
全部 |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 欠压启动/释放阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C2D |
3118 |
全部 |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 欠压复位/吸合阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C2F |
3120 |
全部 |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 欠压启动/释放阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C31 |
3122 |
全部 |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 欠压复位/吸合阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C33 |
3124 |
全部 |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 过压启动/释放阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C35 |
3126 |
全部 |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SI 过欠压复位/吸合阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C37 |
3128 |
全部 |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 过压启动/释放阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C39 |
3130 |
全部 |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
SII 过欠压复位/吸合阈值
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAB |
3500 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
发电机组启动失败报警有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAC |
3501 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
发电机组启动失败报警
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAD |
3502 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
外部电源存在有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAE |
3503 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
外部电源存在
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAF |
3504 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
有载测试不合格报警有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAF |
3504 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
空载测试不合格报警有效性
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DB0 |
3505 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
有载测试不合格报警
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DB0 |
3505 |
全部 |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
空载测试不合格报警
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DB1 |
3506 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
意外位置报警
|
||||||||||||||||||||
|
0x0FBD |
4030 |
全部 |
R |
数字 |
UINT32 |
– |
TA |
– |
总切换次数(不统计手柄次数)
|
||||||||||||||||||||
|
0x0FBF |
4032 |
全部 |
R |
数字 |
UINT32 |
– |
TA |
– |
切换失败总次数
|
||||||||||||||||||||
|
0x0FC1 |
4034 |
全部 |
R |
数字 |
UINT32 |
– |
TA |
– |
过快切换次数
|
||||||||||||||||||||
|
0x0FD1 |
4050 |
全部 |
R |
数字 |
UINT32 |
– |
TA |
– |
配置更改次数
|
||||||||||||||||||||
|
0x01389 |
5002 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
强制关闭功能支持
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138A |
5003 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
强制关闭状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138B |
5004 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
禁止功能支持
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138C |
5005 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
禁止状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138D |
5006 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
自发远程控制功能支持
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138E |
5007 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
自发远程控制状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138F |
5008 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
消防功能支持
|
||||||||||||||||||||
|
0x01390 |
5009 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
消防状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x01391 |
5010 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
测试状态功能支持
|
||||||||||||||||||||
|
0x01392 |
5011 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
测试状态
|
||||||||||||||||||||
|
0x01393 |
5012 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
HMI 切换功能支持
|
||||||||||||||||||||
|
0x01394 |
5013 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
HMI 切换状态(本地控制)
|
||||||||||||||||||||
|
0x01395 |
5014 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA(仅限 Frame 250、630 和 800) |
– |
通讯控制功能支持
|
||||||||||||||||||||
|
0x01396 |
5015 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA(仅限 Frame 250、630 和 800) |
– |
根据通讯状态切换
|
||||||||||||||||||||
|
0x01397 |
5016 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA(仅限 Frame 250、630 和 800) |
– |
测试结果
|
||||||||||||||||||||
|
0x0144F |
5200 |
全部 |
R/W |
秒 |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
负载卸除时间延迟 T8
|
||||||||||||||||||||
|
0x0176F |
6000 |
全部 |
R/W |
IEC870-5-4 |
DATETIME |
– |
TA |
– |
系统时间
|
||||||||||||||||||||
|
0x01773 |
6004 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
极数
|
||||||||||||||||||||
|
0x01783 |
6020 |
全部 |
R |
数字 |
UINT16 |
– |
TA |
– |
产品标识符
|
||||||||||||||||||||
|
0x01784 |
6021 |
全部 |
R |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
供应商名称
|
||||||||||||||||||||
|
0x0178E |
6031 |
全部 |
R |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
产品系列
|
||||||||||||||||||||
|
0x01797 |
6040 |
全部 |
R |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
产品系列
|
||||||||||||||||||||
|
0x017A1 |
6050 |
全部 |
R |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
产品型号
|
||||||||||||||||||||
|
0x017A9 |
6058 |
全部 |
R |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
产品代码 CR num |
||||||||||||||||||||
|
0x017B1 |
6066 |
全部 |
R |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
序列号 PP-YY-ww-D-ll-xxxx |
||||||||||||||||||||
|
0x017BB |
6076 |
全部 |
R/W |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
用户应用程序名称 “用户应用程序名称” |
||||||||||||||||||||
|
0x017DB |
6108 |
全部 |
R/W |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
产品能力 “产品能力” |
||||||||||||||||||||
|
0x017E7 |
6120 |
全部 |
R |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
固件版本 xxx.yyy.zzz |
||||||||||||||||||||
|
0x017ED |
6126 |
全部 |
R |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
硬件版本 xxx.yyy.zzz |
||||||||||||||||||||
|
0x017F3 |
6132 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
当前运行映像类型
|
||||||||||||||||||||
|
0x017F4 |
6133 |
全部 |
R |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
供应商 URL |
||||||||||||||||||||
|
0x02324 |
8997 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA(仅限 Frame 250、630 和 800) |
– |
启用藉由通讯的切换
|
||||||||||||||||||||
|
0x02325 |
8998 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA(仅限 Frame 250、630 和 800) |
– |
检查是否可以执行通讯控制
|
||||||||||||||||||||
|
0x02326 |
8999 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA(仅限 Frame 250、630 和 800) |
– |
通讯控制方法
|
||||||||||||||||||||
|
0x02327 |
9000 |
全部 |
W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA(仅限 Frame 250、630 和 800) |
– |
根据通讯请求切换
|
||||||||||||||||||||
|
0x02328 |
9001 |
全部 |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA(仅限 Frame 250、630 和 800) |
– |
启用藉由通讯的测试
|
||||||||||||||||||||
|
0x02329 |
9002 |
全部 |
W |
ENUM |
ENUM |
– |
TA(仅限 Frame 250、630 和 800) |
– |
根据通讯请求测试
|
||||||||||||||||||||
|
0x0270F |
10000 |
全部 |
R |
数字 |
UINT16 |
– |
TA |
– |
事件日志版本 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x02710 |
10001 |
全部 |
R |
数字 |
UINT16 |
– |
TA |
– |
事件日志类型 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x02711 |
10002 |
全部 |
R |
数字 |
UINT16 |
– |
TA |
– |
事件日志队列大小(日志数量) 0-1000 |
||||||||||||||||||||
|
0x02712 |
10003 |
全部 |
R |
数字 |
UINT16 |
– |
TA |
– |
队列中的事件日志当前日志编号 0-1000 |
||||||||||||||||||||
|
0x02713 |
10004 |
全部 |
R |
数字 |
UINT16 |
– |
TA |
– |
事件日志最新索引 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x02714 |
10005 |
全部 |
R |
TI086 |
TI086 |
– |
TA |
– |
事件日志内容 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C3F |
40000 |
全部 |
R |
数字 |
UINT16 |
– |
TA |
– |
系统日志版本 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C40 |
40001 |
全部 |
R |
数字 |
UINT16 |
– |
TA |
– |
系统日志类型 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C41 |
40002 |
全部 |
R |
数字 |
UINT16 |
– |
TA |
– |
系统日志队列大小(日志数量) 0-1000 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C42 |
40003 |
全部 |
R |
数字 |
UINT16 |
– |
TA |
– |
队列中的系统日志当前日志编号 0-1000 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C43 |
40004 |
全部 |
R |
数字 |
UINT16 |
– |
TA |
– |
系统日志最新索引 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C44 |
40005 |
全部 |
R |
TI086 |
TI086 |
– |
TA |
– |
系统日志内容 |