DOCA0214ZH-04

向导设置

注: 只有在配置了向导设置之后,TransferPacT ATSE 的切换功能才可用。

ATSE 首次通电后,应配置向导。

按照以下步骤完成向导设置:

  1. 选择语言。

    有八种语言和选项:

    • 英语

    • 法语

    • 西班牙语

    • 德语

    • 意大利语

    • 葡萄牙语

    • 俄语

    • 中文

  2. 选择额定电压

    额定电压选项包括:

    • 2P:220 V、230 V、240 V、250 V

    • 3P 和 4P:380 V、400 V、415 V、440 V

    注: TransferPacT 的电源要求为 380 V AC - 20% 至 440 V AC + 20%(频率为 50/60 Hz),并且能够满足大多数网络配置的需求。

  3. 选择额定频率

    额定频率选项包括:

    • 50 Hz

    • 60 Hz

  4. 选择中性线位置

    中性线位置选项包括:

    • A-B-C-N

    • N-A-B-C

  5. 选择电源配置

    不同电源类型和优先级如下所示:

    • SI-市电(N)/SII-市电(A)

    • SI-市电(N)/SII-发电机组(A)

    • SI-发电机组(A)/SII-市电(N)

    • SI-市电(A)/SII-市电(N)

  6. 选择返回模式

    返回模式选项包括:

    • Auto-Return

    • Non-Return

  7. 单击确定,保存更改。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?