本地控制模式
小心 |
|---|
|
设备损坏风险
通过 Active Automatic HMI 启用本地控制,可退出自动模式。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
| 注意 |
|---|
|
设备断电风险
如要重新进入 Auto
模式,请通过 Active Automatic
HMI 或外置 HMI 禁用本地控制。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
本地模式通过 HMI 激活(仅适用于 Active Automatic HMI)。它允许本地更改 TSE 的逻辑位置。如果此操作会损坏驱动系统,则将拒绝激活此开关。无法切换到不可用的电源。
自动发电机组启动信号和负载卸除信号不适用于此模式。在这种情况下,在切换前,会验证目标电源的适用性,且不会考虑时间延迟。
通过本地控制切换至 N
此命令通过 HMI 发送。除关闭延迟外,没有其他时间延迟。
当正常电源在容许范围时,在收到相应命令后,开关将切换至正常电源。
通过本地控制切换至 A
此命令通过 HMI 发送。除关闭延迟外,没有其他时间延迟。
当备用电源在容许范围时,在收到相应命令后,开关将切换至备用电源。
通过本地控制切换至 O
此命令通过 HMI 发送。不得存在时间延迟。收到相应命令后,开关将切换至 OFF 位置。
小心