DOCA0214ZH-04

带 LCD 显示屏的 Active Automatic HMI

开关的带 LCD 显示屏的 Active Automatic HMI 与使用 TPCDIO15 的所有扩展附件匹配。它显示受密码保护的所有日志和设置。它还可以通过扩展拥有更高级的功能,例如与扩展模块和 24 V DC 电源通讯。

Active Automatic HMI 设置

标签

描述

功能

1

LCD 屏幕

显示屏的 LCD 屏幕

2

ESC

ESC 按钮,用于取消选定选项或返回上一菜单

3

向上按钮

向上导航按钮,用于向上滚动

4

向下按钮

向下导航按钮,用于向下滚动

5

“确定”按钮

“确定”按钮,用于确认选定选项

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?