DOCA0214ZH-04

“时间延迟”子页

下表提供了时间延迟子页的详细信息:

子页名称

子页功能

显示

时间延迟

设置和操作页可导航至显示屏上的更多维护选项,单击时间延迟,可为不同应用设置切换时间延迟。

切换延迟

切换延迟时间延迟的子页。

单击切换延迟以设置切换延迟,然后单击确定

  • 使用向上或向下按钮进行设置。切换时间范围为 0-1800 秒,设置步长为 1 秒。

  • 缺省值为 0 秒。

确认操作

确认操作窗口用于确认切换延迟,单击确定,可保存更改。

再切换延迟

再切换延迟时间延迟的子页。

单击再切换延迟以设置再切换延迟,然后单击确定

  • 使用向上或向下按钮进行设置。再切换时间范围为 0-3600 秒,设置步长为 1 秒。

  • 缺省值为 0 秒。

确认操作

确认操作窗口用于确认再切换延迟,单击确定,可保存更改。

OFF 位置切换延迟

OFF 位置切换延迟时间延迟的子页。

单击 OFF 位置切换延迟以设置 OFF 位置切换延迟,然后单击确定

  • 使用向上或向下按钮进行设置。OFF 位置切换延迟范围为 0-30 秒,设置步长为 1 秒。

  • 缺省值为 0 秒。

确认操作

确认操作窗口用于确认 OFF 位置切换延迟,单击确定,可保存更改。

负载卸除延迟

负载卸除延迟时间延迟的子页。

单击负载卸除延迟以设置负载卸除延迟,然后单击确定

  • 使用向上或向下按钮来设置其值。

  • 负载卸除延迟范围为 0-15 秒,设置步长为 1 秒。

  • 缺省值为 0 秒。

确认操作

确认操作窗口用于确认负载卸除延迟,单击确定,可保存更改。

发电机组启动延迟

发电机组启动延迟时间延迟的子页。

单击发电机组启动延迟以设置发电机组启动延迟,然后单击确定

  • 使用向上或向下按钮进行设置。发电机组启动时间范围为 0-120 秒,设置步长为 1 秒。

  • 缺省值为 0 秒。

确认操作

确认操作窗口用于确认发电机组启动延迟,单击确定,可保存更改。

发电机组冷却延迟

发电机组冷却延迟时间延迟的子页。

单击发电机组冷却延迟以设置发电机组冷却延迟,然后单击确定

  • 使用向上或向下按钮进行设置。发电机组冷却延迟范围为 0-3600 秒,设置步长为 1 秒。

  • 缺省值为 60 秒。

确认操作

确认操作窗口用于确认发电机组冷却延迟,单击确定,可保存更改。

发电机组失效延迟

发电机组失效延迟时间延迟的子页。

单击发电机组失效延迟以设置发电机组就绪报警延迟,然后单击确定

  • 发电机组失效延迟为 0~300 秒。缺省值为 300 秒。

  • 使用向上或向下按钮进行设置。

  • 发电机组就绪报警的时间范围为 0-15 秒,设置步长为 1 秒。

  • 缺省值为 0 秒。

注: 可以禁用这个发电机组就绪报警功能。

确认操作

确认操作窗口用于确认发电机组失效延迟,单击确定,可保存更改。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?