DOCA0214ZH-04

电压释放和吸合


  • 过压释放值:若高于这个值,则电压超出规定范围,将启动切换。

  • 过压吸合值:当电压从过频恢复时,便具备了一个恢复正常状态的条件。

  • 欠压释放值:若低于这个值,则频率超出规定范围,将启动切换。

  • 欠压吸合值:当电压从欠压恢复时,便具备了一个恢复常态的条件。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?