DOCA0214ZH-04

延迟切换

激活了延迟切换后,开关将保持开路状态(主触点将在一段时间内保持在 OFF 位置)。这适用于 2 极、3 极和 4 极配置)。这个延迟允许负载的剩余电压衰减到允许范围内。

延迟切换条件

当电机位于负载侧时,建议使用延迟切换。事实上,如果电机失压,可能会发生以下情况:

  • 当感性负载掉电时,将因惯性产生自激电压。

  • 自激励电压需要一段固定的时间来衰减。

  • 当自激电压与另一电源的电压相差 180°并叠加时,将导致大约两倍的电压冲击。

  • 当电机电阻为固定值时,电流也将增加到 2 倍。此外,电机启动电流也较大(额定电流的 6-8 倍),因此可能发生 12-16 倍的电流冲击。

延迟的设定时间应确保电机与电源断连的时间长度等于或大于电机交流开路时间常数的 1.5 倍;通常为 0.5-1 秒。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?