DOCA0214ZH-04

市电-市电运行

  1. 检测正常电源(市电)是否发生故障。
  2. 在正常电源不良时,切换负载以更换备用电源(市电)。
  3. 如果设置了自动返回模式,则在正常电源恢复时,将再切换至正常电源。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?