DOCA0214ZH-04

概述

RTSE 在接收到上升沿信号后切换到稳定位置。上升沿信号应持续不少于 200 毫秒。

RTSE 将保持在稳定位置,直至收到新信号。在以下情况下,它不会响应新信号:

  • 位置滑块位于左侧,转换开关设备处于“运行”模式。

  • 转换开关设备处于报警状态。

  • 转换开关设备正在执行切换操作。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?