DOCA0214ZH-04

“日期和时间”子页

下表提供了日期和时间子页的详细信息:

子页名称

子页功能

显示

日期/时间

设置和操作页可导航至显示屏中的更多设置和操作选项,单击日期/时间,可设置时间。

选择以下参数:

  • 按年/月/日选择定时器。

  • 按小时/分钟/秒选择定时器。

确认操作

确认操作窗口用于确认日期/时间,单击确定,可保存更改。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?