DOCA0214ZH-04

“应用”子页

下表提供了应用子页的详细信息:

子页名称

子页功能

显示

应用

设置和操作页可导航至显示屏上的更多维护选项,单击应用,可设置电源类型、阈值、时间延迟和切换条件。

电源配置

电源配置应用的子页。

单击电源配置,设置电源类型。

选择不同的电源类型和优先级,然后单击“电源配置”以设置电源类型

  • SI 市电 (N)-SII 市电 (A)

  • SI 市电 (N)/ SII 发电机组 (A)

  • SI 发电机组 (A)/ SII 市电 (N)

  • SII 市电 (N)-SI 市电 (A)

确认操作

确认操作窗口用于确认电源配置,单击确定,可保存更改。

切换条件

切换条件应用的子页。

单击切换条件,可设置条件。

相序警告

相序警告切换条件的子页。

选择相序警告,可设置警告条件:

  • :启用相序检测。

  • :禁用相序检测。

注:
  • IEC 缺省值:开

  • GB 缺省值:关

确认操作

确认操作窗口用于确认相序警告,单击确定,可保存更改。

电压不平衡警告

电压不平衡警告切换条件的子页。

选择电压不平衡警告,可设置警告条件:

  • :启用电压不平衡检测。

  • :禁用电压不平衡检测。

注: 缺省设置显示为已禁用状态。

确认操作

确认操作窗口用于确认电压不平衡警告,单击确定,可保存更改。

中性线错误警告

中性线错误警告切换条件的子页。

选择中性线错误警告,可设置警告条件:

  • :启用中性线错误检测。

  • :禁用中性线错误检测。

注:
  • IEC 缺省值:开

  • GB 缺省值:关

确认操作

确认操作窗口用于确认中性线错误警告,单击确定,可保存更改。

U > Ue 切换

U > Ue 切换切换条件的子页。

选择U > Ue 切换,可设置条件:

  • :启用过压检测。

  • :禁用过压检测。

注: 缺省设置显示为已禁用状态。

确认操作

确认操作窗口用于确认 U > Uee 切换,单击确定,可保存更改。

异常频率切换

异常频率切换切换条件的子页。

选择异常频率切换,可设置条件:

  • :启用异常频率检测。

  • :禁用异常频率检测。

注: 缺省设置显示为已禁用状态。

确认操作

确认操作窗口用于确认异常频率切换,单击确定,可保存更改。

发电机组启动失败警告

发电机组启动失败警告切换条件的子页。

选择发电机组启动失败警告,可设置条件:

  • :启用发电机组启动失败警告检测。

  • :禁用发电机组启动失败警告检测。

注: 缺省设置显示为已禁用状态。

确认操作

确认操作窗口用于确认发电机组启动失败警告,单击确定,可保存更改。

中性线丢失切换

中性线丢失切换切换条件的子页。

选择中性线丢失切换,可设置条件:

  • :启用中性线丢失切换检测。

  • :禁用中性线丢失切换检测。

注: 缺省设置显示为已禁用状态。

确认操作

确认操作窗口用于确认中性线丢失切换,单击确定,可保存更改。

返回模式

返回模式应用的子页。

选择返回模式,可设置切换模式。

  • Auto Return

  • Non Return

确认操作

确认操作窗口用于确认返回模式,单击确定,可保存更改。

SI(N) 设定值

SI(N) 设定值应用的子页。

选择 SI(N)设定值,可设置阈值。

欠压释放

欠压释放SI(N) 设定值的子页。

欠压页可导航至显示屏上为欠压释放阈值显示的更多设定值选项。

  • 百分比值和实际值将一起显示。

  • 在实际值动态更改时可以设置百分比值。

  • 欠压释放范围可为额定电压的 70%-95%,设置步长为 1%。

  • 缺省值为 85%

  • 3P/4P:85% Un (L-L)

  • 2P:85% Un (L-N)

确认操作

确认操作窗口用于确认欠压,单击确定,可保存更改。

欠压吸合

欠压吸合SI(N) 设定值的子页。

欠压页可导航至显示屏上为欠压吸合阈值显示的更多设定值选项。

  • 百分比值和实际值将一起显示。

  • 在实际值动态更改时可以设置百分比值。

  • 欠频吸合范围可为额定频率的 85%-100%,设置步长为 1%。

  • 缺省值为 97%。

确认操作

确认操作窗口用于确认欠压,单击确定,可保存更改。

过压释放

过压释放SI(N) 设定值的子页。

过压页可导航至显示屏上为过压释放阈值显示的更多设定值选项。

  • 百分比值和实际值将一起显示。

  • 在实际值动态更改时可以设置百分比值。

  • 过压释放范围可为额定电压的 105%-135%,设置步长为 1%。

  • 缺省值为 110%。

确认操作

确认操作窗口用于确认过压,单击确定,可保存更改。

过压吸合

过压吸合SI(N) 设定值的子页。

过压页可导航至显示屏上为过压吸合阈值显示的更多设定值选项。

  • 百分比值和实际值将一起显示。

  • 在实际值动态更改时可以设置百分比值。

  • 过压吸合范围可为额定电压的 100%-115%,设置步长为 1%。

  • 缺省值为 105%。

确认操作

确认操作窗口用于确认过压,单击确定,可保存更改。

欠频释放

欠频释放SI(N) 设定值的子页。

欠频页可导航至显示屏上为欠频释放阈值显示的更多设定值选项。

  • 百分比值和实际值将一起显示。

  • 在实际值动态更改时可以设置百分比值。

  • 欠频释放范围可为额定频率的 80%-98%,设置步长为 0.5%。

  • 缺省值为 96%。

确认操作

确认操作窗口用于确认欠频,单击确定,可保存更改。

欠频吸合

欠频吸合SI(N) 设定值的子页。

欠频页可导航至显示屏上为欠频吸合阈值显示的更多设定值选项。

  • 百分比值和实际值将一起显示。

  • 在实际值动态更改时可以设置百分比值。

  • 欠频吸合范围可为额定频率的 85%-100%,设置步长为 0.5%。

  • 缺省值为 97%。

确认操作

确认操作窗口用于确认欠频,单击确定,可保存更改。

过频释放

过频释放SI(N) 设定值的子页。

过频页可导航至显示屏上为过频释放阈值显示的更多设定值选项。

  • 百分比值和实际值将一起显示。

  • 在实际值动态更改时可以设置百分比值。

  • 过频释放范围可为额定电压的 101%-120%,设置步长为 0.5%。

  • 缺省值为 102%。

确认操作

确认操作窗口用于确认过频,单击确定,可保存更改。

过频吸合

过频吸合SI(N) 设定值的子页。

过频页可导航至显示屏上为过频吸合阈值显示的更多设定值选项。

  • 百分比值和实际值将一起显示。

  • 在实际值动态更改时可以设置百分比值。

  • 过频吸合范围可为额定电压的 100%-115%,设置步长为 0.5%。

  • 缺省值为 101%。

确认操作

确认操作窗口用于确认过频,单击确定,可保存更改。

不平衡率

不平衡率SI(N) 设定值的子页。

不平衡率页可导航至显示屏上为不平衡率显示的更多设定值选项。

  • 百分比值和实际值将一起显示。

  • 在实际值动态更改时可以设置百分比值。

  • 不平衡率范围为 2% 至 30%。

  • 缺省值为“已禁用”。

确认操作

确认操作窗口用于确认

不平衡率,单击确定,可保存

更改。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?