DOCA0214ZH-04

电压不平衡

字段

描述

应用

单相负载导致电压不平衡。当与平均电压的最大偏差大于平均电压的用户特定值时,传感器将指示故障。

  • 电压不平衡仅适用于 3P 3 线制系统。

  • 电压不平衡仅适用于 TransferPacT Active Automatic。

缺省值

  • 电压不平衡功能可以被启用或禁用。此功能缺省处于禁用状态。

  • 启用传感器后,如果出现电压不平衡,将发出报警,并启动切换。

  • 电压不平衡的缺省值为“已禁用”

范围

电压不平衡的调整范围为 2%-30%。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.