DOCA0214ZH-04

远程切换条件

如果其中一个电源在规定范围内,切换将成功。如果两个电源都超出规定范围,仍会响应远程切换命令,但无法保证能否正确切换到目标电源。

不同额定电压下的 RTSE 支持电压偏差范围如下:

  • 380–440 V:274-517 V

  • 208–240 V:174-280 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?