DOCA0214ZH-04

TPCDIO15:总线扩展和 24 V DC 辅助电源模块

接线

端子

注:
  • TPCDIO15 仅用于 TransferPacT Active Automatic。

  • 为了获得理想性能,需要将 TPCDIO15 安装在 Frame 100、160 和 1A 的最右侧插槽上,以及 Frame 250、630 和 800 的顶部插槽上。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?