DOCA0214ZH-04

电源位置辅助触点的接线图

TPSAUX32/ TPSAUX43/ TPSAUX71(安装在左侧)

ATSE 在 SI 处闭合:

  • F11-F14 闭合

  • F11-F12 断开

ATSE 在 SII 处闭合:

  • F21-F24 闭合

  • F21-F22 断开

ATSE 处于 OFF 位置:

  • F11-F12 和 F21-F22 闭合

  • F11-F14 和 F21-F24 断开

TPSAUX71(安装在右侧)

ATSE 在 SI 处闭合:

  • F21-F24 闭合

  • F21-F22 断开

ATSE 在 SII 处闭合:

  • F11-F14 闭合

  • F11-F12 断开

ATSE 处于 OFF 位置:

  • F21-F22 和 F11-F12 闭合

  • F21-F24 和 F11-F14 断开

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?