DOCA0214ZH-04

带旋转开关的 Automatic HMI

带旋转开关的 Automatic HMI 用于方便调试。

Automatic HMI 设置

标签

描述

功能

示意图

1

用于设置额定频率的 DIP 开关

作为标称值显示的额定频率将成为频率阈值的参考。

2

用于设置 OFF 位置时间延迟的 DIP 开关

  • 当切换位置 I 和位置 II 时,应用于 OFF 位置 O 的时间延迟,它在位置 O 停止以保护感性负载。

  • 该延迟同时适用于到 N 和 A 的切换过程。

  • 延迟期间应检测两个电源,停止条件将是恢复 N 或者 A 电源出现故障。

3

用于设置应用类型的 DIP 开关

可以将应用类型选择为“市电-市电”或“市电-发电机组”。

4

首选电源选择或优先电源

Si 和 SII 表示电源的物理位置。正常电源和备用电源可以根据要求与 SI 或 SII 匹配:

  • 当选择 SI 作为优先电源时:SI 变为正常电源,而 SII 变为备用电源。

  • 当选择 SII 作为优先电源时:SII 变为正常电源,而 SI 变为备用电源。

5

用于设置工作模式的 DIP 开关

可以选择两种自动工作模式:

  • Auto - Auto-Return

  • Auto - Non-Return

6

用于设置额定电压 Ue 的旋转开关

作为标称值显示的额定电压将成为电压阈值的参考。

2P (L-N):220 V、230 V、240 V、250 V。

3P 和 4P (L-L):380 V、400 V、415 V、440 V。

7

用于选择电压和频率阈值的旋转开关

Δf:频率偏差值,作为额定频率的参考。

ΔU:电压偏差值,作为额定电压的参考。

8

用于设置 N-A 切换时间延迟的旋转开关

Δt:N-A 切换时间延迟,单位为秒。

9

用于设置 A-N 再切换时间延迟的旋转开关

Δt:A-N 切换时间延迟,单位为分钟。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?