DOCA0214ZH-04

藉由通讯的测试

藉由通讯的测试支持以下三个命令:

  • 有载测试

  • 空载测试

  • 测试退出

在安装有多个 Modbus 模块的情况下,ATSE 将仅对先发送命令的模块做出响应。在第一个模块发送测试退出命令之前,将不会对其他模块发出的任何命令做出响应。

正在进行测试时,ATSE 将忽略来自 Active Automatic HMI 或 DI 模块 (TPCDIO07) 的任何其他信号。

“藉由通讯测试”的操作相当于“测试”模式。有关更多信息,请参见 测试模式

停止藉由通讯的测试

停止测试的方法有三种:

  • Modbus 主站设备向安装在 ATSE 上的活动 Modbus 模块发送测试退出命令。

  • 从 Active Automatic HMI 关闭藉由通讯的测试。

  • 活动的 Modbus 模块随后便处于离线状态。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?