2508_Wiser_KNX

Elektrofahrzeuge

Die mobile Applikation unterstützt die EVlink Pro AC-Ladegeräte von Schneider und die Funktion Jetzt aufladen (die Planung wird derzeit nicht unterstützt). Um es einzurichten, müssen Sie das EVlink Pro AC-Ladegerät wie jedes andere Haushaltsgerät im Energy-Plugin zuordnen.

Das Ladegerät muss an den Controller angeschlossen, in Betrieb genommen und die relevanten KNX-Objekte bereitgestellt werden.

Wenn die erforderlichen KNX-Objekte verfügbar sind, ordnen Sie sie im Energy-Plugin wie folgt zu:

  1. Stellen Sie in Ihrem Webbrowser eine Verbindung zu Ihrem Controller her und öffnen Sie das Energy-Plugin.

  2. Klicken Sie rechts unten auf + > klicken Sie auf Gerät hinzufügen. Das Formular zum Erstellen neuer Geräte wird angezeigt.

  3. Füllen Sie die Registerkarte Allgemein des Formulars wie folgt aus:

    Titel

    Beliebiger Name.

    Leistungsgrenze (A)

    Alarmschwellenwert (wird mit der Leistung verglichen)

    0 = Alarm ist nicht gesetzt.

    Richtung umkehren

    Lassen Sie das Attribut deaktiviert.

  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Objekte und füllen Sie sie aus:

    Status (Ladegeräteregister)

    Status des Ladegeräts

    Ladesollwert (Ladegeräteregister)

    Ladegeschwindigkeit (A)

    **Ladestart

    Ladebeginn (s)

    4-Byte-Ganzzahl ohne Vorzeichen

    **Ladestopp

    Ende des Ladevorgangs (s)

    4-Byte-Ganzzahl ohne Vorzeichen

    Leistung (Ladegeräteregister)

    Leistung des Ladegeräts (kW)

    Energie (Ladegeräteregister)

    Die kumulative Menge der vom Ladegerät seit der Installation der Applikation/des Betriebs des Ladegeräts verbrauchten elektrischen Energie (kWh)

    **Verbrauch bei der letzten Aufladung

    Die während der letzten Aufladung verbrauchte Energie (kWh)

    4-Byte Gleitkomma

    **Transaktionszeit

    Ladezeit (s)

    4-Byte-Ganzzahl ohne Vorzeichen

    Fernsteuerung (Ladegeräteregister)

    Steuerbefehle für das Ladegerät (starten, stoppen, anhalten)

    **Gerätestatus

    Kommunikationsstatus des Ladegeräts mit dem Controller (1/0)


    HINWEIS:
    • Objekte mit der Bezeichnung Ladegeräteregister werden über das Modbus-Protokoll vom Ladegerät bezogen (siehe Unterstützte Ladegeräte für Elektrofahrzeuge).

    • **: Sie müssen diese Objekte in Ihrem Controller erstellen – vorzugsweise als virtuelle Objekte.
      Aus praktischen Gründen sollten Sie die im Controller erstellten Objekte wie in der obigen Tabelle benennen, damit bei der Zuordnung keine Zweifel bestehen.


  5. Klicken Sie auf Speichern.


    Das Elektrogerät wird als Element in der Geräteliste angezeigt.

  6. Aktivieren Sie das Elektrogerät (Kontrollkästchen links) > klicken Sie auf unten links > klicken Sie auf Auswahl zum Raum hinzufügen > wählen Sie aus, zu welchem Raum/welchen Räumen das Ladegerät hinzugefügt werden soll.

    HINWEIS:
    Räume müssen bereits in Touch Config erstellt worden sein.
  7. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Die zugeordnete Leistung und Energie des Elektrogeräts ist verfügbar in (neue Registerkarte) unten rechts in der mobilen Applikation.


Tippen Sie auf in der App und prüfen Sie, ob das Elektrogerät ordnungsgemäß überwacht wird:

  • Die Werte in der Ansicht Live müssen sofort angezeigt werden.

  • Sie müssen auf den Datenverlauf warten und das System genügend Daten generieren lassen, um sie in der App anzuzeigen.

HINWEIS:
Nach jeder Aktualisierung der Konfiguration im Energy-Plugin ist es immer notwendig, die App vollständig zu schließen und sie erneut zu öffnen, um das neueste Update zu sehen. Wenn die Daten nicht korrekt angezeigt werden, siehe Energie-Fehlerbehebung.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.