2508_Wiser_KNX

Benachrichtigungen

Auf dem Bildschirm Benachrichtigungen können Sie Benachrichtigungen und Alarme aktivieren.


Mögliche Einstellungen

Es gibt drei Einstellungsoptionen:

  • Benachrichtigungen aktivieren – Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie Benachrichtigungen deaktivieren, erhalten Sie keine Benachrichtigungen vom Controller (Alarme) oder Schneider-Benachrichtigungen (z. B. Cloud-Ausfall).

    HINWEIS: Wenn Sie Benachrichtigungen aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihre Zustimmung zur Weitergabe personenbezogener Daten an einen Drittanbieter für Benachrichtigungsdienste zu akzeptieren. Sie erhalten keine System-, Geräte- oder Service-Benachrichtigungen, wenn Sie diese Zustimmung ablehnen. Weitere Informationen zur Erteilung von Zustimmungen finden Sie im Kapitel Zustimmungen.

  • Alarme – Alarme aktivieren oder deaktivieren

  • Geräte – Benachrichtigungen für die Geräte festlegen (die gesamte Gerätegruppe oder einzeln):

    • Alarme

    • Ereignisse (niedriger/kritischer Batteriestand)

HINWEIS: Das Freigeben/Sperren von Benachrichtigungen bezieht sich auf das Telefon des Benutzers, nicht auf den Controller. Die Benachrichtigungseinstellungen eines Benutzers wirken sich nicht auf die Benachrichtigungseinstellungen des anderen Benutzers aus.


Benachrichtigungen einrichten

Sie können Benachrichtigungen für die Geräte wie folgt einstellen:

  1. Tippen Sie auf > Benachrichtigungen > Geräte > Wählen Sie Ihren Controller aus der Home Management Liste.

    HINWEIS: Der Name des Controllers, der die Benachrichtigung gesendet hat, wird im Text der Benachrichtigung angezeigt.

  2. Sie können Benachrichtigungen für die gesamte Gruppe der Gerätetypen oder separat für jedes Gerät aus der Gruppe einrichten.
  3. Für die gesamte Gruppe der Geräte schieben Sie einfach die Schaltfläche für den Gerätetyp nach rechts, und alle Geräte dieses Typs beginnen dann, Benachrichtigungen zu senden.
  4. Wenn Sie Geräte einzeln auswählen möchten, tippen Sie auf das Symbol > am Ende der Gerätegruppenzeile und aktivieren Sie Benachrichtigungen, indem Sie den Schalter für jedes Gerät nach rechts schieben.
  5. Scrollen Sie nach unten und geben Sie die Benachrichtigungen über den Batteriestand für Ihre Geräte frei oder sperren Sie sie (Schalter Kritischer Batterieladestand und Niedriger Batteriestand): Führen Sie die Schritte 3 und/oder 4 aus.



Mitteilungszentrale

Die Benachrichtigungsinformationen werden auf dem Bildschirm Mitteilungszentrale angezeigt.

Das Symbol oben rechts im Startbildschirm zeigt neue Meldungen an.

  1. Tippen Sie auf . Daraufhin wird der Bildschirm Mitteilungszentrale mit der Liste der Benachrichtigungen geöffnet.

    HINWEIS: Es wird nur die letzte Benachrichtigung für das Gerät angezeigt, das für das Auslösen von Benachrichtigungen aktiviert ist. Sobald die neue Benachrichtigung von Ihrem Gerät eingeht, ersetzt sie die vorherige.

  2. Wählen Sie den Controller aus, für den Sie Benachrichtigungen anzeigen möchten (tippen Sie auf Alle Controller oder Aktueller Controller)



Benachrichtigungen löschen:
Wischen Sie Ihre Benachrichtigung nach links > tippen Sie zum Bestätigen auf .

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.