2508_Wiser_KNX

Energie

Im Abschnitt Energie können Sie den Energieverbrauch aus verschiedenen Quellen in Ihrem Zuhause effizient verwalten und überwachen.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, laden Sie das spezielle Energie-Plugin in Ihren Controller herunter. Erfahren Sie mehr über die Installation oder Deinstallation des Energie-Plugins und die Zuordnung der Energiedaten für einzelne Geräte im Wiser KNX Home Energy Management System (HEMS).

Tippen Sie auf auf dem Blatt unten rechts auf dem Bildschirm, um auf den Abschnitt Energiemanagement zuzugreifen, der die Registerkarten Live, Energieverlauf und Einblicke enthält.

Wenn Sie den Abschnitt Energie zum ersten Mal öffnen, werden Sie in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung durch die Funktionen und Einstellungen geführt.

Sie können das Tutorial auch zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen, indem Sie auf oben rechts auf dem Bildschirm klicken.


WICHTIG: Der Abschnitt Energie wird erst dann in Ihrer App angezeigt, wenn Sie mindestens ein Gerät im Energie-Plugin konfiguriert haben.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.