2508_Wiser_KNX

Thermostat für Ventilantriebssteuerung (VDC)

CONTROLLER

Einstellungen

Allgemein

Pflichtfelder

Optionale Felder

Titel

Aus mobiler App und allen anderen dezentralen Diensten ausblenden (Kontrollkästchen)

Titel des Thermostats

Titel des Taupunktalarms

Sprachsteuerung (Kontrollkästchen)

Schritt für die Verschiebung (wenn nicht eingestellt, dann 0,5 K)

Sollwert/Verschieben Minimalwert

Sollwert/Verschieben Maximalwert

Benutzerdefinierte Modi verwenden (Kontrollkästchen)

  • Modusname
  • Moduswert

  • Modusstatus


Objekte

Pflichtfelder

Beschreibung

Optionale Felder

Beschreibung

Aktuelle Temperatur

Aktuell gemessene Temperatur für das Widget (Eingabe)

DPT_Wert_Temp (9.001)

Betriebsmodus Eingang

Modus über Widget eingestellt

DPT_1-Byte-Ganzzahl ohne Vorzeichen (05.010)

Aktueller Sollwert Ausgang

Ausgabewert über das Widget geändert

DPT_Wert_Temp (9.001)

Thermostatstatus, Warnung

1-Byte-Statusobjekt zur Interpretation von Werten:

  • Bit 0: Komfort

  • Bit 1: ECO

  • Bit 2: Nachtbetrieb

  • Bit 3: Frost-/Hitzeschutz

  • Bit 4: Taupunktalarm

  • Bit 5: Heizung/Kühlung

DPT_1-Byte-Ganzzahl ohne Vorzeichen (05.010)

Aktueller Sollwerteingang (Absolutmodus)/Grundsollwert (Relativmodus)

Eingabewert durch externes Gerät geändert (Rückkopplungsfeld)

DPT_Wert_Temp (9.001)

HLK-Thermostatstatus

Feedback-Objekt; Werte entsprechen der Eingabe des Betriebsmodus.

DPT_1-Byte-Ganzzahl ohne Vorzeichen (05.010)

Voreingestellte Sollwertverschiebung (Relativmodus)

Vordefinierter Schiebewert

DPT_Wert_Temp (9.001)

Ist aktiv

Aktuell nicht unterstützt.

DPT_1-Bit (01.0)

Aktuelle Sollwertverschiebung (Relativmodus)

Aktueller Schiebewert

DPT_Wert_Temp (9.001)

Taupunktalarm

Feedback-Objekt (1 Bit)

DPT_1-Bit (01.0)

   

Frostalarm

Feedback-Objekt (1 Bit)

DPT_1-Bit (01.0)

   

Umschaltung Heizung/Kühlung

Steuerungsobjekt (1 Bit)

DPT_1-Bit (01.0)

Touch Widget

Thermostat VDC


MOBILE APP

App-Widget


Steuerungsbildschirme

Mit Objekten für Absolutwert und Betriebsmodi

Mit Objekten für Relativwert und Betriebsmodi

ELEMENTE DES STEUERUNGSBILDSCHIRMS


Aktuelle Temperatur

  • Wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.

  • Der Wert wird direkt aus dem KNX-Datenpunkt gelesen.

  • Einheiten werden je nach Systemeinstellungen entweder in °C oder °F angezeigt.


Statussymbol – Heizen/Kühlen

  • Ein dynamisches Symbol zeigt den aktuellen Betriebszustand an.

  • Das Symbol ändert sich je nach dem Verhältnis zwischen der aktuellen Temperatur und dem Sollwert sowie dem ausgewählten Modus:

Bedingung

Modus

Symbol

Aktuelle Temperatur > Sollwert

Kühlung

Aktuelle Temperatur > Sollwert

Heizung

Aktuelle Temperatur < Sollwert

Kühlung

Aktuelle Temperatur < Sollwert

Heizung


Soll-Temperatur

  • Zeigt die aktuelle Zieltemperatur an.

  • Der Wert wird aus dem Datenpunkt gelesen.

  • Angezeigt in °C oder °F.


Modus-Taste

  • Zeigt den aktuell aktiven Modus an (z. B. Komfort, Eco, Nacht).

  • Tippen Sie auf das Modus-Symbol , um den Modusauswahlbildschirm zu öffnen.


  • Wählen Sie den gewünschten Modus aus und tippen Sie zum Bestätigen auf Einstellung.


Umschalten Kühlung/Heizung

  • Ein einfacher Kippschalter , der zwischen Kühl- und Heizmodus umschaltet.


Benutzerdefinierte Modi

Mit dem VDC-Thermostat können Sie bis zu sechs benutzerdefinierte Modi konfigurieren, die die Funktionalität über die Standardmodi hinaus erweitern, wie z. B. Komfort, Bereitschaft oder Ruhezustand. Diese benutzerdefinierten Modi sind nützlich, um das Verhalten des Thermostats an bestimmte Benutzeranforderungen oder Szenarien anzupassen.

Jeder benutzerdefinierte Modus muss Folgendes enthalten:

  • Einen eindeutigen Namen, der zur Identifizierung des Modus in der App verwendet wird.

  • Einen Moduswert – der Wert, der an das System gesendet wird, wenn der Modus aktiviert ist.

  • Einen Modusstatus – ein Statuswert, der für Rückmeldungen oder Logik im System verwendet wird.

Modi hinzufügen und verwalten

  • Um einen neuen Modus hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einen weiteren Modus hinzufügen.

  • Füllen Sie die Felder Modusname, Moduswert und Modusstatus aus.

  • Um einen Modus zu entfernen, klicken Sie auf Diesen Modus entfernen neben dem Modus, den Sie löschen möchten.

Die Verwendung von benutzerdefinierten Modi ist optional – sie werden aktiviert, indem Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefinierte Modi verwenden im Thermostat unter Allgemeine Einstellungen aktivieren.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.