2508_Wiser_KNX

Zeitpläne hinzufügen

  1. Tippen Sie auf dem Bildschirm der Gerätesteuerung (Bildschirm zur Gerätesteuerung) auf Zeitplan verwalten.
  2. Tippen Sie unten rechts auf , um einen neuen Zeitplan hinzuzufügen.
  3. Geben Sie im Textfeld einen Namen ein, fügen Sie eine Notiz hinzu und legen Sie einen Zeitraum fest: jährlich, monatlich oder täglich.
  4. Stellen Sie den Gerätestatus ein (An/Aus, Öffnen/Schließen).


    HINWEIS: Zeitpläne gelten nur für Einzelgeräte. Wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig auslösen möchten, erstellen Sie eine Automatisierung.

  5. Aktivieren Sie Ihren Zeitplan sofort durch Wischen des Schalters Zeitplan aktivieren.
    HINWEIS: Bei Bedarf können Sie Ihre Zeitpläne zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren oder deaktivieren.

  6. Tippen Sie auf Erstellen. Daraufhin wird Ihr neuer Zeitplan auf dem Bildschirm Zeitplan des Geräts angezeigt.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.