2508_Wiser_KNX

Widget-basierte Visualisierung

Als offener Standard für die Heimautomatisierung garantiert KNX die Interoperabilität der Geräte unabhängig vom Hersteller.

Der System Integrator installiert und konfiguriert das KNX-Projekt und erstellt eine Widget-basierte Visualisierung mit den KNX/Zigbee-Geräten in dem Touch Plugin.

Die Touch Visualisierung wird dann in die Visualisierung in der mobilen App konvertiert (siehe Touch 3 Visualisierung).


In der Touch Visualisierung können Sie Ihre Geräte hinzufügen und deren Parameter ändern.

Sie können zu einem späteren Zeitpunkt weitere Elemente hinzufügen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.